This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:ESS 系统- NTC 隔离

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434014/bq79616-ess-system---isolation-for-ntc

器件型号:BQ79616

工具与软件:

您好!

在 ESS 应用等 HV 系统中、需要为 NTC 连接提供何种隔离、因为它们直接连接到汇流条。

在发生任何故障时、NTC 是否可能会看到整个系统电压? 如果是、我们如何保护 AFE 免受此类情况的影响?

此致

SEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sen:

    热敏电阻本身可能具有与汇流条类似的电势、因为它以电路板的虚拟接地为基准、在这种情况下 NTC 和器件之间可能不存在高压差。

    但是、如果热敏电阻的测量电压电平与电路板大不相同、理论上还可以使用隔离式热敏电阻。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon