This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798BKUPEVM:BQ25798BKUPEVM

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798BKUPEVM, USB2ANY, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433576/bq25798bkupevm-bq25798bkupevm

器件型号:BQ25798BKUPEVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYBQ25798

工具与软件:

尊敬的支持部门:

我正在尝试评估 BQ25798BKUPEVM、并遵循了用户指南中的说明、也可以在此处访问: BQ25798BKUPEVM:BQ25798KUPEVM 未通过 USB2ANY 连接到云 GUI -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

我的设置为:

  • SLVC695、它会将我的 USB2ANY 固件更新至版本2.8.2.0
  • 连接到 J1 (12V)的外部电源
  • 未连接4节锂离子电池
  • Windows 11家庭版(如果适用)。  

当我将 USB2ANY 连接到 TI-CHARGE 云 GUI 时、它会将其固件更新到版本2.9.0.3。 更新后、我断开 USB2ANY 器件、连接 BQ25798BKUPEVM 板、打开12V 电源、然后将 USB2ANY 重新连接到计算机。  

然后打开云 GUI、可以选择我的器件。

按下 OK (确定)后、我收到以下消息。

我尝试在未成功的情况下更改设备地址(我想这是什么意思)。

我已确认 BQ25798是焊接在我的 EVM 中的 IC。

如果你有任何想法,为了解决这个问题,请告诉我。

此致!

Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    在更新 USB2ANY 固件并将地址更改为0x6B 而不是0x3F 之后、我能够使用 TI Charger GUI 连接到798EVM。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我尝试使用0x6B 作为地址、但仍然没有成功。 我已尝试使用 Win10和 WIN11的计算机。

    我是否需要在后台运行 USB2ANY-Explorer?

    您能否在设置中分享跳线配置?

    我正在测试、如所附图片所示:

    此致!

    Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    您不需要安装 JP33上拉电阻。  USB2ANY I2C 线路已上拉。  我看不出跳线设置有任何其他问题。 无需运行 Explorer。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    不幸的是、没有 JP33、它无法正常工作。 我将使用另一个器件来连接 I2C。  

    谢谢!