This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:230VAC 至80VDC 的 PSU 设计、600W

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25640EVM-020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433923/ucc256404-design-of-a-psu-from-230vac-to-80vdc-600w

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件:UCC25640

工具与软件:

早上好、我想设计一款具有以下特点的新 PSU:

输入电压:390VDC

输出电压:80Vdc

输出功率:600W

我想了解如何选择 L_N 和 Q_E 以及 n_OVP 值。 该系统用于为音频放大器供电、因此输出电压需要相当准确。