This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51581:Webench 与设计计算表=使我感到困惑

Guru**** 2503165 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433464/lm51581-webench-vs-design-calculation-sheet-confused-me

器件型号:LM51581

工具与软件:

您好!

我想使用  LM51581设计由 USB 5V 至48Vout 供电且 Iout = 15mA 的小型升压转换器。

我使用了计算设计工具(附上了我编辑的 Excel 工作表)- https://www.ti.com/tool/download/SNVR511

e2e.ti.com/.../Copy-of-LM5157_2D00_58_5F00_Excel_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Boost_5F00_Converter_5F00_Design_5F00_V1_5F00_0_5F00_0.xlsx

此外、我还使用 webench 进行电路设计。 下图:

我很困惑为什么 webench 推荐我这么不同的电感器值与计算表? 我尝试了通用升压计算器、计算出的电感值非常接近您的 Excel 表格。

我的应用是用于音频的。  如果您能为我提供任何改进建议、以便设计 具有最小噪声的最佳电源、我将很高兴。 我还在输入端安装了 π 型滤波器、以更大限度地减少通用 USB 壁式适配器产生的噪声。

我想在 CCM 模式下运行 LM51581。  CCM 更适合音频吗? 您能否告诉我转换器是否会 根据 我的 Excel 工作表值以 CCM 运行? CCM 为47uH?

我不确定是否符合数据表中的信息、因此我想确认.. 设定的开关频率是否恒定?

谢谢你
此致、
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您的咨询。

    webench 和 Excel 的区别源于这样一个事实、即 webench 也考虑 DCM 运行模式。 在 Excel 工作表中、您输入要以最大60%RIPPLE 进行 CCM 运行 这就是工作表中计算电感器值的方式。 我建议试用 TI 功率级设计器: https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER 在这里、您可以轻松地绘制设计曲线、并确切地查看 CCM dand DCM 之间的变化何时发生。

    关于噪声、我还建议采用 CCM。 对于47uH 电感器、DCM 变化将在负载约为5mA 时发生。 高于此负载时、您将拥有 CCM。

    该转换器具有固定频率。 但是、在非常低的负载下、它将跳过脉冲。

    此致

    Moritz