This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62801:使用电感器的劣势>0.82uH

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433033/tps62801-downside-of-using-inductor-0-82uh

器件型号:TPS62801

工具与软件:

团队成员、您好!

为了减少 TPS62801的纹波、使用大于0.82uH (例如2.2uH)的电感器是否存在任何相关的主要风险。  

此致!

Austin Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    我们不建议使用超出规格的电感值。 由于电感较高、控制环路可能会不稳定!

    此致、

    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们尝试减少电压纹波、但最大电感是唯一建议增加电容的选项?  或者还有其他东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    您只能增加输出电容。

    此致、
    SEPP