This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:LM5176是否可以输出30A 电流?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772, LM5176-Q1, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432453/lm5176-q1-does-lm5176-can-output-30a-current

器件型号:LM5176-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5176、LM51772

工具与软件:

客户正在查找降压-升压解决方案、您可以帮助提供建议吗? 谢谢。

输入:10-40VDC

输出:24V 或28V/30A (有两个项目、一个是24V 输出、另一个是28V 输出)

等级:汽车  

效率:95%以上(如果无法实现、可降低要求)

我想在本例中推广 LM5176-Q1、但发现 webench 中的最大输出电流只能设置为25A。LM5176是否可以输出30A 电流?  

您可以帮忙推荐合适的解决方案吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    由于德国的公共假期,请预计周一前回复。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon、

    LM5176是一种使用外部晶体管的控制器、因此最大功率取决于所使用的外部晶体管。 我想象一下、由于每个地方都使用2个晶体管、因此总共可以使用8个晶体管、但尤其是考虑28V 输出和10V 输入时、我们将讨论晶体管中的90A、因此如果这种情况持续很长时间、那么即使在降压高侧和升压级上并联2个晶体管也可能不够。

    总之、这是可能的、但 需要正确选择功率级。

    一般而言、对于如此高的电流、我建议不仅使用一个器件来分散产生的热量。

    如果要并联器件、建议查看 LM51772。

    此致、
    Brigitte