This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C55:24V 至24V 直流@5A<I/P 至 O/P (reg)隔离。

Guru**** 2503815 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C52, UCC28C55, UCC28C53

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424642/ucc28c55-24v-to-24v-dc-5a-i-p-to-o-p-reg-isolation

器件型号:UCC28C55
主题中讨论的其他器件: UCC28C53、UCC28C52

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我们正在寻找隔离稳压器或控制器、以通过功能安全合规型或功能安全质量管理型 IC 系统的24V 输入隔离。 我们还想仅隔离24V 输入意味着进行24V 到24V 的直流转换、我们发现"UCC28C55" IC 可以进行24V 到24V 的转换、但它附带了反激式拓扑、它们以变压器选择的形式非常重要。  
请协助我们选择正确的输入隔离方法。  

要求、  

I/P 至 O/P = 24V 至24V  

O/P Current = 5A<  

隔离:1.5K Vrms 持续1分钟、3K Vrms 持续5秒。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是在变压器而不是 IC 上进行隔离。 反激式似乎可以。 您需要决定并说明反激式拓扑为何在您的设计中不适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄鸿超  

    如果我们要使用反激式、则需要定制变压器、因为市场上目前提供的变压器无法满足设计要求。 此外、如果具有大量的 BOM 组件、则可能会影响 SIL 计算所需的 FMEA 计算。  

    好的、我要检查是否有其他更简单的隔离解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与隔离应用中使用的其他拓扑相比、反激式转换器应该是一个简单的转换器。 这意味着、其他拓扑比反激式拓扑更复杂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄鸿超  

    很好理解、您会建议参考设计和其他隔离式电源拓扑进行比较吗?  

    另外、请确认是否没有任何解决方案可以隔离 PCB 中的24V 输入、然后使用稳压器转换非稳压电压(正常配置)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用反激式拓扑。 也可以根据您的规格使用正向和推挽式拓扑。 隔离是通过变压器而不是 IC 实现的。

    我将搜索任何类似的参考设计、如果有、我会将其发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄鸿超  

    我知道、隔离仅通过变压器维持。 我正在寻找不执行 O/P 调节的变压器开关电路  这样我就可以得到变压器次级上的隔离电压、我可以借助普通开关稳压器来自由调节它们。 在这些方法中、我可以轻松获得隔离式电源在设计中也可以灵活地在稳压器之间进行选择。 此外、它还消除了与隔离稳压器(如并联稳压器、光耦合器)相关的多种因素、从而实现 O/P 精度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在控制 COMP 引脚电压和 CS 峰值电流时、如果需要、还可以调节输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄鸿超  

    [报价 userid="12132" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424642/ucc28c55-24v-to-24v-dc-5a-i-p-to-o-p-reg-isolation/5467422 #5467422"]我将通过搜索查看任何类似的参考设计、如果有的话我将发送给您。

    您会提供有关此方面的更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找不到符合您规格的参考设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢黄红  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄鸿超  

    在 UCC28C5x 系列中、几乎所有器件都满足我们的要求。 您能告诉我哪些部件最适合我们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来任何 UCC28C5x 都可以、要计算一个数字、您可以考虑 UCC28C53。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄鸿超  

    您是否有理由推荐 UCC28C53? 是不是因为建议用于直流/直流应用?

    UCC28C52似乎具有更好的 UVLO 规格、但建议用于离线应用。 您能解释一下离线应用意味着什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有特殊的原因,因为其他人也可以。 离线意味着来自交流电源。 通常、较大的 UVLO 导通关断差有助于避免反复导通关断。 可以在设计中使用此器件。

    您也可以根据提供的内容使用任意值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 黄红