This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] R1243K001A-TR 是一款降压直流/直流转换器:针对竞争对手的引脚对引脚建议

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3312, REF35, TPS54336A, TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427339/r1243k001a-tr-is-a-buck-dc-dc-converter-pin-to-pin-suggestions-for-competitor

器件型号:REF35
主题中讨论的其他器件: TPS54336ATPS54335A、REF3312

工具与软件:

大家好、团队成员:

我可以寻求您的帮助、为替代竞争对手提供引脚对引脚建议吗?

谢谢。

ISL60002DIH311Z-TK

R1243K001A-TR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. ISL60002DIH311Z-TK 是1.2V 电压基准。 最佳选择是 REF35120QDBVR (REF35)、它可以是引脚对引脚、如下所示:

     R1243K001A-TR 是降压型直流/直流转换器。 我将允许降压转换器专家就该器件的最佳建议发表意见。

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    对于 R1243K001A-TR P2P 解决方案、我可以推荐 TPS54335A 或 TPS54336A。 以下是它们的不同之处。  但请注意、这两款产品与您提供的产品之间存在一些差异。 一个是输入电压范围不同。 我们产品的最大电压是28V、但输出电流是3A。  此外、它们的引脚也略有不同、因此需要进行共同布局设计。

    谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    对于  ISL60002DIH311Z-TK v.s. REF35120QDBVR、我发现 REF35120的封装尺寸比竞争对手的尺寸更大!!

    它真的是替代 P2P 吗?

    REF35120:                               ISL60002DIH311Z-TK:    

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    它将取决于电路板上的封装类型。 如上所示、您可以为两种器件创建双封装。 如果无法创建双封装、您也可以考虑具有更接近封装尺寸的 REF3312 (REF3312AIDBZR):

    然而、在规格方面、REF35是 REF3312和  ISL60002DIH311Z-TK 的卓越器件。

    如果可以接受双封装、请告诉我、我可以准备一个示例。

    谢谢!

    Jackson