This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:用于通信部分的设计验证。

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430985/uln2003a-design-validation-for-use-in-communication-section

器件型号:ULN2003A

工具与软件:

使用 ULN2003ADR 设计定制 PCB。 随附的是设计原理图。 请验证并建议任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    ULN 包括输入限流电阻器、因此没有明确需要输入电阻器。

    此外、在每个 C 输出到 COM 之间都有集成的反激式二极管、因此除非总钳位电流在任何给定时间超过0.5A、否则也不需要外部反激式二极管。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的宝贵建议。 在这种情况下、我将移除限流电阻器。 实际上、外部 反激式二极管用于继电器电路。 不过、我将检查钳位电流、并在出现任何变化时转发给 TI。