This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70860-Q1:PG 引脚电流能力

Guru**** 2507045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433257/lm70860-q1-pg-pin-current-capability

器件型号:LM70860-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

在 LM708x0-Q1数据表中、我们没有标记 IPG 灌电流。

尽管我们建议使用100k 欧姆 pu、但我认为10k 欧姆应该没有问题。

我可以知道我们在 PG 引脚上添加的 PU 限制吗?

比如10k~100k 欧姆吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    数据表中的技术规格显示、当电流的2mA 流入 PG 引脚时、将产生400mV 的最大 VOL 电压。 请参阅以下内容:

    根据上拉电压、将决定流入 PG 引脚的电流。 使用10k Ω 电阻器时、流经 PG 引脚的电流为:

    3.3V --> 290uA [(3.3V-0.4V)/10千欧]

    5V -> 460uA [(5V-0.4V)/10千欧]

    12V --> 1.16mA [(12V-0.4V)/10千欧]

    因此、一个10k Ω 的上拉电阻器应足以满足3.3V、5V 和12V 的上拉电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您的分享。

    我想 、我们可以假设基于0.4V/EVM 的 PD 电阻2mA = 200欧姆。

    因此、根据我们使用的 PU、GPIO-GPIO 可能会更高、但它也取决于级联轨的阈值、例如 VOL 的 PG。

    但是、该电流是否存在最大限制、例如我们无法通过10mA 流入 PG 引脚?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、偶

    是的、具体取决于级联轨的阈值。

    我要将电流保持在10mA 以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    明白了。

    感谢您的评论。