This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:[TPS630702]有关放电操作的问题

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433324/tps63070-tps630702-questions-about-discharging-operation

器件型号:TPS63070

工具与软件:

你好。
这是来自韩国的 Kwonjoon Lee。

我想问一下 TPS630702的放电操作(由 EN 引脚触发)。

(详细情况)

1. TPS630702的输出连接到(的一个输入) LDO、比如 具有轻负载的 TPS7A4901。
2.我计划在关闭 TPS630702的输入(4V)之前、通过将 TPS630702的 EN 引脚下拉至0V 来禁用 TPS630702。

(问题)

1.我想问问、200欧姆电阻器(ROD)是否自动连接到 TPS630702的输出
  (当 TPS630702的 EN 被拉低至0V 时)、从而有助于 TPS630702的输出放电。

2.我想问一下 LDO 的输出(其负载电流极小、其 EN 引脚连接到 LDO 的输入端)是否可以  
  在这种情况下、通过200欧姆电阻器(ROD)和电源钳位二极管(位于 LDO 的输入和输出之间)放电
  LDO 的输入电压< LDO 的输出电压、这是 TPS630702快速输出放电引起的。

此致、
李原俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Lee:

    对于您的第一个问题、是的、一旦器件禁用、就会启用放电功能。

    对于第二个问题、我想这取决于您使用的 LDO、如果 LDO 中有一个从 Vout 到 Vin 的内部二极管、那么 LDO 的输出也会放电。

    此致

    TAO