This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564242:TPS564242输出问题

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433614/tps564242-tps564242-output-issue

器件型号:TPS564242

工具与软件:

大家好、我们在 eNodeB 板中使用此 IC。

问题是、我们观察到 IC 经常出现故障。

我们将此 IC 用于 FPGA 的12V 到1.8V 生成。

图中显示了 IC 的放置。 引脚1使用10mil 的布线进行布线、未提供铜形状。 总电流消耗小于500mA

问题是、我们观察到该 IC 的1.8V 电压经常出现问题。 FPGA 也会出现故障。  

稳压器输出流向这个引脚 M12..并且4个板中的 FPGA 变差。 请告诉我们根本原因。

此致、

Sumathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumathi:

    该器件的原理图正常。 但我在您的布局中找不到此器件的输入电容、您可以向我展示一下吗? 器件下方是否有 GND 层?  

    您还可以测量器件在启动、稳态和关断期间的 Vin、SW、Vout 波形、以查看是否有任何异常。 谢谢。

    此致、

    Shipeng