This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923655DMTREVM:正常运行下、灵活调光模式下的响应时间

Guru**** 2507925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922055DMTREVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432605/tps923655dmtrevm-response-time-in-flexible-dimming-mode-under-normal-operation

器件型号:TPS923655DMTREVM
主题中讨论的其他器件:TPS922055DMTREVM

工具与软件:

您好!

我具有以下设置(在中运行 TPS922055DMTREVM) 灵活调光 模式:

ADIM/HD 和 PWM/EN 频率分别设置为@ 20KHz 和240Hz。 在正常运行期间(在选择启动和调光模式后)、我捕获了以下波形:

1. ADIM/HD 占空比@ 20%  

2. ADIM/HD 占空比@ 50%  

3. ADIM/HD 占空比@ 70%   

最好有人回答以下问题:

1.当电流波形变为高电平时、为什么电流波形相对于 PWM 信号有延迟?

2.这种延迟来自哪里? 根据我的理解、IC 将立即启动/停止开关? 是否有办法尽可能缩短此延迟?

3、另外从波形可以看到,当我增加 ADIM 的占空比(20%-->50%-->70%)时,延迟就会减小。 您能解释一下原因吗?

任何帮助都是非常感谢的。

此致、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    抱歉。 我目前不在办公室。 我将在下星期一回到办公室时给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    请参考我的以下评论。

    1. 很可能的情况是、这是因为电感器电流需要一些时间才能在输出电容器进入 LED 之前对其进行充电。

    2. 是的。 当您在 EN/PWM 引脚中输入 PWM 波形时 (在选择启动和调光模式后)、IC 将启动/停止开关而不会有任何延迟。 我假设该延迟是由输出电容造成的。 请尝试减小输出电容、看看它是否有帮助。

    3.这是因为较大的电流需要较少的时间来为输出电容器充电。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    感谢您的快速响应。  

    电流波形的上升时间是否显示输出电容器的充电? 这种延迟是否可能是由于克服了激光二极管的 V_Forward? 例如、在达到 V_Forward (~30.5V)之前、没有电流流过激光二极管。  

    期待您的回复!

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    电流波形的上升时间是否显示输出电容器的充电? 这种延迟是否可能是由于克服了激光二极管的 V_Forward? 例如、在达到 V_Forward (~30.5V)之前、没有电流流过激光二极管。  [报价]

    是的、显示了。 延迟是由于克服了激光二极管的 V_Forward。 我想我们谈论的是同样的想法。

    此致、

    Steven