This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:适用于空间受限 PCB 的 PoE 参考设计。

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS23730, PMP22477, TIDA-050045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433557/tps2373-poe-reference-design-for-a-pcb-with-space-limitation

器件型号:TPS2373
Thread 中讨论的其他器件:PMP22477TIDA-050045

工具与软件:

您好!


我们正在设计以太网供电(PoE)解决方案来为我们的电路板供电。 目前我们需要3.8V 和7A 到8A、并且我们需要在功率级之间进行隔离。 我们希望使用 IEEE 802.3bt 协议、这预示着未来的更高功率需求。  看一下 TPS2373、我们 在这里找到了一些参考设计。 问题是、我们的 PCB 有一些空间限制、我们想知道是否有一种设计占用较少的空间、例如我们不需要备用电源端口。 另外、我们不需要使用能够将电压降至3.8V 的直流/直流转换器、我们可以拥有12V 电压、然后再降低电压。 欢迎提出任何建议、建议和建议。

事先感谢:D.

塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuel:

    对于小于51W 的 PoE PD 输入功率和隔离式 DC/DC 设计、通常建议使用 TPS23730。 与 TPS2373相比、TPS23730集成 PWM 控制器将成为单芯片解决方案。

    我们的以下参考设计可能会为您提供帮助

    PMP22477、PSR 反激式转换器、12V/3.8A 输出、(可以在其原理图中删除第3页的功率限制电路)

    TPS23730EVM、有源钳位正向转换器、12V/5A 输出

    TIDA-050045、有源钳位正向转换器、5V/10A 输出、可调节误差信号放大器电路和变压器、次级电路使其变为3.8V、从而节省降压转换器。   

    此致、

    Diang