This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5810:LP5810BYBHR 的尺寸

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432783/lp5810-dimensions-of-lp5810bybhr

器件型号:LP5810

工具与软件:

器件型号为 LP5810BYBHR)提供

物理尺寸为1.45mmX1.35mm

在网站数据表中、尺寸最大为1.40mm 、宽度最大为1.32mm

您是否更新了图纸? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lihua:

    感谢您的检查、我认为这是类型错误。

    请参阅以下信息:

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared、是否可以提供更新的数据表? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lihua:

    更新数据表的过程需要一些时间、我们无法手动更改任何相关信息。 我们首先需要提交申请、然后我们可以对其进行更改、最后需要获得批准、然后我们可以将其更新到 TI.com。 很抱歉、我现在无法向您提供更新后的数据表。

    如果您只需要此器件的封装信息、 请帮助通过电子邮件(jared-zhou@ti.com)与我联系。 我会通过电子邮件给您发送。

    感谢您的理解!

    BR、Jared