This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:复位操作问题

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433144/tps3851-reset-operation-issue

器件型号:TPS3851

工具与软件:

各位专家、您好!

电流电路设计如下图所示。 在测试期间、TP92和 TP90分别连接到3.3V 和上拉电阻。 为了测试 RESET 功能、我们在测试期间不断向 WDI 施加低电平信号、CWD 和 SET1保持高电平。 然而、如果 WDI 没有脉冲变化、WDO 应从高电平变为低电平、但它当前仍保持高电平。 此外、RESET 引脚持续显示低电平状态。 RESET 持续处于低电平似乎存在一些问题、但我尚未弄清楚原因。 作为一个新手开发者,我在许多领域都缺乏,需要像你这样的专家的帮助。
请给我一个关于如何修改的答案。

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sungmin:

    您是否能够确保通过10k Ω 电阻器上拉 RESET 引脚。 此外、对于 RST_CWD 网络、如果您不使用可调电容器选择时序、我会移除 C78。 还要确保您有足够的电流19uA 或更高、以便为器件正确供电。

    测试条件应为:VDD 连接3.3V、CWD 通过10k Ω 上拉至3.3V、MR 悬空或通过10k Ω 上拉至3.3V、SET1通过100k Ω 上拉至3.3V、WDI 拉至低电平/悬空、WDO 通过10k Ω 上拉至3.3V、RESET 通过10k Ω 上拉至3.3V。

    谢谢!
    约书亚