This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:LM25116 (反相降压/升压)

Guru**** 2406000 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428439/lm25116-lm25116-in-inverting-buck-boost

器件型号:LM25116

工具与软件:

尊敬的团队:

我将使用 LM25116将 24V 转换为-15.00V @ 6A。
我使用 WEBench 进行电路板设计、但法规没有启动。

我有一个关于 EP 焊盘的问题、它是必须连接到 GND 还是-15V ?

没有在 Webench 中进行定义。

谢谢!

Thibaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thibaud:

    在正常应用中、EP 将是 GND、因此在 IBB 中、您要将其连接到-15V。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    谢谢你。 EP 没有问题。

    我的设计与 TI 的设计相同、但 OUTPUT 未受到调节。 我只有500mV、而不是-15V
    VCC 为8V、HO 和 LO 保持为0V。

    我使用2个不同的电路板进行了色域试验、得到了相同的结果。

    我可以尝试什么?
    谢谢!

    Thibaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thibaud:

    您的电源是否存在电流限制? 输入电压和电流。

    原理图看起来正常。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahil 您好!

    输入电压设置为24V、电流限制设置为5A。
    但目前电流消耗为0A。
    使能引脚电压为23V。
    1.49V 时的 ULVO
    RT/SYNC 为1.82V
    斜坡和 SS (570mV 时)

    只是通知您、我具有用于生成+15V 的相同组件、它运行良好。

    此致、

    Thibaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thibaud:

    您是否能够尝试向输出添加负载并进行检查?  

    这可能是布局问题、您能否共享电路板布局?  

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    那么、我尝试将负载加载到输出、但得到相同的结果。

    请找到以下布局。 也许你可以帮我找到问题

    此致、

    Thibaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thibaud:

    您能否分享一个贴有元件标记的原理图以及相应的原理图、以便匹配元件? 我不想猜错。  

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "对不起,我不知道该怎么说。"

    这是原理图和带标签的 PCB。

    我希望设计中没有任何错误。

    Thibaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thibaud:

    控制器和 FET 之间的距离略有不同。 这可能就是问题所在。

     

    此致、

    Rahil