This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:BQ33100PWR

Guru**** 2530080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422192/bq33100-bq33100pwr

器件型号:BQ33100

工具与软件:

你(们)好

作为电路中的超级电容管理芯片、成品的 PCB 在上电后无法与 TI 的超级电容管理软件通信、软件无法识别芯片、在部件的单独测试中未发现异常。 我们测试了具有不同生产日期代码的芯片、测试正常。
使用 TI 软件工具读取缺陷产品的数据的结果如下、地址值为16、合格产品读数为00。 异常读数为1717。

请您帮助确认造成此类不良状况的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否进一步解释您遇到的问题?

    似乎只有一些设备在 EVSW 上响应?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果超级电容无法识别芯片、则其无法通信、并且可以通过更改软件固件来识别
    我们更改软件固件的方式、这种操作是否正常?

    谢谢 你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您说"更改固件"时、您是否更新到了较新版本的固件?

    此致、

    Adrian