请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53015 工具与软件:
您好!
从前面的讨论可以看出、对于低 RDS (ON)低侧 FET 设计、IOCL 似乎总是很大。
是否可以直接向低侧 FET 添加额外的电流保护功能、或者是否需要为低 RDS (ON)低侧 FET 解决方案添加额外的电流限制电路? 如果是、您在此处对设计有什么建议吗?
背景:
对于低 RDS (ON)= 2 -4 mΩ 且低 Vtrip (以较低电流跳闸)
IOCL 主要由 eq 中的 Vtrip/RDS (on)部分主导。