This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:TPS27S100电流限制问题

Guru**** 2502485 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433310/tps27s100-tps27s100-current-limitation-problem

器件型号:TPS27S100

工具与软件:

我们使用贵公司的 TPS27100芯片在输出连接到负载的情况下测试负载能力。 当 ILIM 接地时、工作环境温度为25摄氏度、负载为3.7A、芯片出现保护关闭再打开、开关持续的现象。

我们想询问是否有任何进一步的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、凌爽

     当器件由于热摆动/关断而关闭时、会自动重试模式、直到重试计时器结束、然后重新开启并再次检查是否存在故障情况。 TPS27S100数据表的第7.3.4.4节-热故障检测(另请参阅同一节中的图30)中对此进行了更详细的说明。  

    此外、您是否在使用电子负载?

    谢谢!

    Rishika Patel