工具与软件:
您好、TI 团队:
我们的配置文件已附加。 电池 FCC 是10000mA 42,我正在使用 ipsclae ,所以我们的实际容量是100Ah。
我正在使用 Fixed_EDV0。 我注意到 EDV2时的 DOD 值每个周期都会减小、因此电池无法计算实际容量(实际容量为96Ah、我使用测试仪测量)。
为什么电池降低了 EDV2参数中的 DOD?为什么它无法更新 FCC?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI 团队:
我们的配置文件已附加。 电池 FCC 是10000mA 42,我正在使用 ipsclae ,所以我们的实际容量是100Ah。
我正在使用 Fixed_EDV0。 我注意到 EDV2时的 DOD 值每个周期都会减小、因此电池无法计算实际容量(实际容量为96Ah、我使用测试仪测量)。
为什么电池降低了 EDV2参数中的 DOD?为什么它无法更新 FCC?
尊敬的 Dominik:

尊敬的 Dominik Hartl11:
您可以在附件中找到日志文件。 此日志文件不包含完全放电日志
重新加载日志。
但是、我认为您只需查看(如果您愿意、我也可以获取完整的放电日志)。 对于该电池、会设置 EDV_CMP。
您可以看到、VDQ 为高电平、但放电结束时 EDV 不为高电平。
我还注意到、挂起 EDV 在放电期间不会发生变化。 这可能是因为 EDV 位没有置位。
不管怎样、我将再发送一个日志、但该日志适用于另一个电池、我正在使用两个电池、第二个电池使用 Fixed_EDV。
我正在等待您的回答。
e2e.ti.com/.../Product3_5F00_dsg041124.loge2e.ti.com/.../product3041124.gg.csv