This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23313:封装高度小于2.4mm

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC23313, UCC23525, UCC21551, UCC5350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433573/ucc23313-package-height-less-than-2-4mm

器件型号:UCC23313
主题中讨论的其他器件: UCC23525UCC21551UCC5350

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我的客户正在使用高度为3.55mm 的 UCC23313、客户更喜欢高度为2.4mm 的新 UCC23313、P2P 会更好、您能帮忙推荐吗? 谢谢。

BR

Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    我们没有高度较低的 P2P 选项。 TLP5754是一款高度为2.1mm 的 P2P 竞争产品、但其他常见竞争产品(ACPL-W343和 NSI6801)的高度与 UCC23313和 UCC23525 (新)相同。

    TI 的大多数其他栅极驱动器采用高度为2.3mm 的封装类型、例如 UCC5350或 UCC21551 (双通道)。 您的客户是否可以考虑替代封装类型?

    此致、

    Sean