This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317MQ:线性稳压器热瞬态阻抗

Guru**** 2533970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433485/lm317mq-linear-regulator-thermal-transient-impedance

器件型号:LM317MQ

工具与软件:

您好!

我使用参考 LM317MQDCYR (SOT223封装)。 必须在100ms 内为135mA 负载供电。

功率 MOSFET 是否存在瞬态热阻抗系数? 或者我们是否可以仅考虑数据表中指定的热阻?

热阻抗约为60°C/W

该压降电压约为10V。  

125°C 的最高结温为134°C、其额定条件适用于55°C 环境温度。  

它是可以在短时间或它是禁止吗?

感谢您的帮助、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出散热方面的问题。

    我计算出的工作温度为136°C。(0.135A x 10V)= 1.35 x 60 = 81 +55 = 136°C

    建议的最高工作温度为125°C、因此如果您超过此工作温度、我们无法保证电气特性表能够正常工作。

    此致!

    Hannah