This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:UCC23513用于 LLC 的200kHz 开关频率

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513, UCC23525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433430/ucc23513-ucc23513-working-on-200khz-switching-frequency-for-llc

器件型号:UCC23513
Thread 中讨论的其他器件: UCC23525

工具与软件:

数据表仅测试20kHz 时的频率。 它似乎仅支持低开关频率 IGBT。  

我是否可以知道 LLC MOSFET 驱动器是否支持200kHz?

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    UCC23513可以在几乎25MHz 空载时切换。

    该封装的额定功率为0.75W、工作结温为150°C、θ JA 为126°C/W、这意味着、如果环境温度为125°C、UCC23513 可以在18V 电压下600kHz 条件下循环驱动1nF 电容器负载、然后再在该极端温度下超过额定热性能。  

    (150-125)/126 = 0.2W

    CV^2 =(1nF)*(18V)^2 = 324nW

    F_SW = 0.2/324n = 612kHz

    不过、确定 MOSFET 的开关损耗通常更重要。 这种电压的变化取决于栅极驱动器的输出驱动强度以及外部添加的 Rg 和 Cgs。 如果开关损耗过高、MOSFET 将以比栅极驱动器低得多的频率进行烧毁。  

    例如、 C3M0015065D  是一款 SiC FET、其标称导通电压为1.5mJ、关断电压为0.7mJ。 但是、这会因外部添加的 Rg 和 Cgs 而发生变化。  

    与竞争产品相比、UCC23513具有相当出色的输出驱动强度、并且有助于提高 MOSFET 的开关效率并实现更高的开关频率。 在下面的测量中、您可以看到、当外部添加的 Rg 小于12欧姆时、UCC23525可以提供更高的输出驱动强度:

    C3M0015065D、带 UCC23513:Eon、带50A 和5 Ω Rg

    Eon 与 ID、Rg=5欧姆、Cgs =0nF

    50A Eon 与 Rg 之间的关系

    此致、

    Sean