This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:是什么导致电感电流这样运行

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434716/ucc28070a-what-cause-the-inductore-current-doing-like-this

器件型号:UCC28070A
Thread 中讨论的其他器件:UCC28070

工具与软件:

嗨、团队、我想问我的电感器电流行为错误的原因是什么?

下面是我的波形、黄色是输入电压、绿色是输入电流、红色是电感器电流。

输出功率升高时电感波形启动不正常。  

这是由于 电感器饱和导致的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者这是因为元件设计错误(CPC Czc Rzc)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这种奇怪的电流波形似乎不是电感器饱和。  

    当然、电流环路运行不稳定、但不清楚这是由不正确的 (Cpc Czc Rzc)值导致的、还是由与交流电源阻抗的相互作用引起的。  输入电压波形上的振铃电压表明源极上有很大的输出阻抗。  

    请提供此设计的 UCC28070计算器工具 Excel 文件。   
    此外、请提供获取此波形的测试条件。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PKLMT 是否会影响电感器电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    PKLMT 将在开关频率下逐周期限制电感器的峰值电流。  
    所示波形在远低于开关频率的频率下存在不稳定振荡。  

    我不认为这里涉及 PKLMT。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以我只需调整 CAO 管脚( CPC Czc 和 Rzc )的值。 或者调节 VAO 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、调整 CAO 引脚组件值 (CpC Czc 和 Rzc)可能会解决问题。  我建议使用 Excel 工具来计算正确的值: https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-HcFEXblwq6/01.00.00.0A/sluc114a.zip 

    而且还应研究您是否可能与交流电源发生不稳定的交互。  

    此致、
    Ulrich