工具与软件:
输入220VAV 电压、驱动电机800W 输出。 UCC28180的频率设为60K、310VDC 将整流为380VDC、使用的拓扑与数据表一致、器件和电阻-电容值单独修改!
我们的标准电压中断实验的第一个输入220VAC 电压5s、30ms 电压中断、然后5s 220VAC 电压输出、40ms 电压中断、5s 220VAC、50ms 电压中断...... 直到90ms 电压中断、5s 220VAC 电压输出、然后30ms 中断、5s 220VAC 电压再次输出(30-90ms 电压中断持续循环2小时)、在中断期间电机不会停止。 我们发现在电压再入中、UCC28180栅极管脚输出 PWM 波的占空比非常高、IGBT 在 PFC 启动瞬间的 DS 电流会有18A 的电流冲击、我们使用 IGBT 可以承受18A 的电流、但存在直流电流大于50A 的可能性直接损坏 IGBT、并且输入保险丝将烧毁。 UCC28180有损坏的概率。 同时、我们发现 UCC28180通常可以在正常上电期间软启动(不会发生电压中断)(上电时 PWM 的占空比非常小、不会出现高电流)、我们怀疑电解电容器的电压在中断时下降、UCC28180会输出 PWM 波的最大占空比、然后电压会突然上升 但 PWM 波仍具有高占空比、导致大电流、从而损坏 IGBT。 我们以前用过英飞凌的 ICE3PCS03G、但这个问题不会发生、是否有办法让 UCC28180在电压中断实验中也实现软启动?