请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50、 BQSTUDIO
工具与软件:
您好!
我已经为 bq40z50构建了一个黄金映像、现在我正在尝试在整个设置过程中执行充电放电周期。 然而、RSOC 保持在100%、尽管它应该处于大约50%。 此外、ASOC 始终保持为0%。 您能告诉我为什么会发生这种情况吗?
我有2个磷酸铁锂电池,与15000 mA 302.
我已经选择了正确的 chemID 并对学习周期执行了黄金映像。
e2e.ti.com/.../goldenimage12_5F00_fix_5F00_chgc_5F00_alert.gg.csv
以下是 bqstudio 的图像(Lstatus 为6):

此致
康斯坦丁