This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:关于 GPC 的问题报告(偏差15%)

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433159/bq34z100-g1-question-about-gpc-report-deviation-15

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具与软件:

标题:关于 GPC 报告的问题(偏差15%)

您好、e2e.ti.com/.../Battery_5F00_Learning_5F00_Cycle_5F00_Log_5F00_Data_5F00_24.10.31.loge2e.ti.com/.../82252.GPC_5F00_report.txt

我已经执行了学习周期测试。 (充电-静置-放电-静置)
我得到了 GPC 报告。 但偏差约为15%。
GPC 报告告诉我"请联系您的 TI 代表将电池送往达拉斯进行鉴定"。
它是必需的吗?


我的问题是...

1) 1)您会再次验证我们的学习周期测试结果吗?
2) 2)如果有任何化学 ID 不匹配、我们应该将电池送往达拉斯? 如何将其发送到该地址?
3)你可以建议其他方式,我们可以做,而不发送电池。

附录:下面2个文件  

  1) 1) Battery_Learning_Cycle_Log_Data_24.10.31.log
  2) 2) GPC_report.txt

谢谢你。

此致、

Seongjin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Seongjin、

    15%的偏差过大。 对于您的第二个问题、我可以稍后解释。 对于您的第三个问题、如果我们无法调试 GPCCHEM 工具为什么给出了如此大偏差的报告、那么这实际上是另一种方法。 您正在使用哪种电池? 您还能发送电池的数据表吗? 获得数据表后、我可以正确地分析文件。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    *电池信息

    -电池类型: LiFePO4.
    -额定电压: 12.8V (4S1P)
    -额定容量:60Ah
    -总能耗:768KWh


    此外、对于 LiFePO4、电池的静置时间应该是多久?
    我进行了在线搜索以找到 LiFePO4的放松时间。
    论坛中的标题 BQ34Z100-G1:已知化学物质、但 GPC 偏差高。

    有人说:"使用 LiFePo4电池时、电池可能需要长达48小时才能完全放松


    我的问题是
    1)我已连接电池数据表。 您能分析我们的日志文件和 GPC 报告吗?
    2)我可以让电池休息48小时吗? (手册说放松时间约为5小时)


    谢谢!
    此致、

    Seongjin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Seongjin、

    这是您的数据图。 最大的问题是、充电电流会在几个已记录样本中变为大不相同的电流。 理想情况下、这应该是一个恒定电流流经。 此外、您还需要确保在恒流充电之后实现恒压充电。 它应该如下所示:

    是的、您可以放松48小时。 这应该会改善结果。

    此致、

    Adrian