This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:预充电启动和停止电压

Guru**** 2609165 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434353/bq76952-precharge-start-and-stop-voltage

器件型号:BQ76952

工具与软件:

我对 BQ76952 TRM 5.2.3.2.1节"预充电模式"中的措辞感到困惑

我使用的是三星50s 手机、其预充电电压应在1.0V 和3.0V 之间。 低于1.0V 时、电池单元不应再次充电。

我要设置 预充电启动电压 以便低于该值的任何电芯都将强制 BMS 使用预充电 FET。

需要执行的操作 预充电停止电压 平均 BMS 根本不会为电芯充电的电压是多少? 在本例中、值为1.0V。

或者它是否指 BMS 使用常规充电 FET 切换回的电压。 在这种情况下、该值也应为3.0V。

请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    预充电停止电压 意味着 PRECHARGE 模式被停用并切换到使用常规 CHG FET 时的电压。 第13.3.6.4节:Settings:FET:Precharge Stop Voltage 可能有助于提供更清晰的说明。

    此致、
    Alexis