工具与软件:
你好、专家
我对 "AGND 到 PGND"规格有两个问题:
Q1:以下规格(-0.3V ~0.3V)是否显示"AGND 到 PGND"的稳定性能?
Q2:如果出现一些(高频)噪声或瞬态并且超过-0.3V~0.3V、器件是否会受到影响? 类似于0.5V、但1ms 噪声介于"AGND 到 PGND"之间
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好、专家
我对 "AGND 到 PGND"规格有两个问题:
Q1:以下规格(-0.3V ~0.3V)是否显示"AGND 到 PGND"的稳定性能?
Q2:如果出现一些(高频)噪声或瞬态并且超过-0.3V~0.3V、器件是否会受到影响? 类似于0.5V、但1ms 噪声介于"AGND 到 PGND"之间
您好、Jay:
该规格是因器件运行而导致的从 AGND 到 PGND 的预期电压范围。 根据器件 数据表的10.1.1节:
由于器件正常运行、预计 PGND 网络会暂时产生一些噪声。
在 AGND 至 PGND 之间、预计不会出现超出数据表范围的噪声、这可能会 导致器件损坏。 是从器件本身出现的噪声、或者是 在 AGND 和 PGND 之间注入0.5V 电压的潜在噪声源。
谢谢!
Joshua Austria.