This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:TPS536C7无法再与 Fusion Design 在线通信。

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7, USB-TO-GPIO2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428023/tps536c7-tps536c7-can-no-longer-communicate-with-fusion-design-online

器件型号:TPS536C7
主题中讨论的其他器件: USB-TO-GPIO2

工具与软件:

我正在使用 TPS536C7测试电路板 并使用 Fusion DESing 与 TPS536C7通信。

但突然无法通信。

当我将 USB-TO-GPIO2连接到 TPS536C7并启动 Fusion Design、
它将在以下屏幕上停止。

它过去是连接的、没有任何问题。

您能给我一个解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masafumi:

    您能否确认控制器  在控制器附近的电容器上测量了3V3。 此外、您是否能够使用 Fusion 7.9.8测试运行、以便查看是否与更新相关?  

    谢谢!   

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的 答复。  

    1.我在控制器附近使用电容器检查了电源电压、
    3.3V 电压已正确施加到控制器。

    2.我使用的是融合设计7.9.8.

    是否有可能只有 TPS536C7中的通信块 被断开?

    最好的餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masafumi:

    在正常条件下、控制器极不可能受损。 最好检查上拉电阻并确认 GUI 何时扫描您在 PMB_Data 上看到数据的器件。 您也可以尝试使用不同的 GPIO 转 USB 适配器。  

    谢谢!

    Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    很抱歉这么晚才回复。

    >最好检查上拉电阻并确认 GUI 何时扫描您在 PMB_Data 上看到数据的设备。

    我将查看它。

    >还可以尝试另一个 GPIO 转 USB 适配器。  

     您能告诉我如何操作吗?

    哪些 GPIO 可以用于该用途?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masafumi:

    对于适配器、我是指另一个软件狗、  

    https://www.ti.com/tool/USB-TO-GPIO2

    谢谢!  

    Ryan