This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-POWER-DESIGNER:24V 至15V 电源设计、用于100mA 至20A 负载电流

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434714/webench-power-designer-24v-to-15v-power-design-for-100ma-to-20a-load-current

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
Thread 中讨论的其他器件:LM25116

工具与软件:

大家好、团队成员:
 
我正在使用 webench 电源 设计工具获取以下应用的直流/直流电源设计:  
VIN = 24V、
VOUT = 15V
IOUT (min)= 100mA
IOUT (max)= 20A
 

Webench 工具为  不同的 IOUT 电流负载提供了不同的电路。 而任何设计均不适用于100mA - 20A 范围的 IOUT 负载。 我无法获取单个设计来满足上述要求。

这方面的任何帮助都是非常感谢的。
 
谢谢!
Sanjay   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    E2E 将其分配给中压降压团队。  如文章所示、这是非隔离式降压设计、还是隔离式直流/直流转换器?

    什么让您认为您看到的20A 负载设计不适用于100mA?  大多数同步降压转换器的工作电流是0A 到其全额定负载电流、因此我不知道您说这些设计不适用于 IOUT 负载范围的原因。

    是的、如果您告诉 Webench 在设计中要求100mA 的最大负载电流和20A 的最大电流、这将产生截然不同的设计、但20A 设计很可能适用于100mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    我尝试了 不同的设计、它正在 工作。 之前我尝试使用的是 LM25116。 我没有按预期工作。

    谢谢!
    Sanjay