This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS723:TPS72301

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434809/tps723-tps72301

器件型号:TPS723

工具与软件:

我想从1.8V 输出驱动使能引脚。 根据数据表、最小使能电压 VEN (HI)为1.5V。 它并未提及最大电压。

是否保证使能输入端的1.8V 来启用该器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalle:

    是的、解读 EN 规范的方法是、任何高于1.5V (min)的电压都会启用器件、而任何低于0.4V (max)的电压都会关闭器件。 因此、可保证1.8V 来打开器件。

    此致、

    Nick