This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618E:高阻态模式

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434387/bq25618e-hiz-mode

器件型号:BQ25618E

工具与软件:

尊敬的专家:

我想回过头来更新 上一主题的测试数据:"BQ25618E HiZ 模式"。

如果您有任何意见、请您进行查看并提供建议吗?  

输入功率为5.1v、0.61A (正在充电)或5.1v、0.54A (未充电)

https://drive.google.com/file/d/1eGoMaok1cvd3cFnDBk6wan5vDOywkK_o/view?usp=drive_link

无法测量 ISYS、因此移除直流5V_IN 并关闭 Ibat。
由 VSYS 3.9V (引脚 A2、B2)供电、ISYS 可为0.55~0.92A。

https://drive.google.com/file/d/1EThU-WVr-j8wlbSqkTmo6Z6tNb7VUjn7/view?usp=sharing

高阻态关闭 HIZ-ON
VBUS 5.1v VBUS 5.1v
IVBUS 0.61A IVBUS 0.54A
VBAT 3.893v VBAT 3.876v
IBAT 0.061A IBAT 0A.
VSYS 3.895v VSYS 3.873v
Isys   Isys  

e2e.ti.com/.../before_2D00_after-hizmode_2D00_power_2D00_20241030.xlsx

之前/之后

此致、

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    请在此处发布有关该帖子的所有材料,我们无法访问 google drive。

    这种设置有问题。 启用 HIZ 会禁用输入路径并强制系统由电池供电。 是否确定没有其他输入负载会使其看起来像是 BQ25618E 在消耗电流? 如果您查看 VSYS/VBAT 的 HIZ 值、会发现当 HIZ 关闭时、VSYS 高于 VBAT、而当 HIZ 开启时、VSYS 低于 VBAT (表示输入路径关闭)。

    这是什么意思、"所以去掉直流5V_IN 并关闭 Ibat。  由 VSYS 3.9v (引脚 A2、B2)供电时、ISYS 可以达到0.55~0.92A。"? 正在为哪些特定节点供电?

    此致、

    Mike Emanuel