工具与软件:
尊敬的专家:
我想回过头来更新 上一主题的测试数据:"BQ25618E HiZ 模式"。
如果您有任何意见、请您进行查看并提供建议吗?
输入功率为5.1v、0.61A (正在充电)或5.1v、0.54A (未充电)
https://drive.google.com/file/d/1eGoMaok1cvd3cFnDBk6wan5vDOywkK_o/view?usp=drive_link
无法测量 ISYS、因此移除直流5V_IN 并关闭 Ibat。
由 VSYS 3.9V (引脚 A2、B2)供电、ISYS 可为0.55~0.92A。
https://drive.google.com/file/d/1EThU-WVr-j8wlbSqkTmo6Z6tNb7VUjn7/view?usp=sharing
| 高阻态关闭 | HIZ-ON | ||
| VBUS | 5.1v | VBUS | 5.1v |
| IVBUS | 0.61A | IVBUS | 0.54A |
| VBAT | 3.893v | VBAT | 3.876v |
| IBAT | 0.061A | IBAT | 0A. |
| VSYS | 3.895v | VSYS | 3.873v |
| Isys | Isys | ||
e2e.ti.com/.../before_2D00_after-hizmode_2D00_power_2D00_20241030.xlsx
之前/之后

此致、
解决了