请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25751 工具与软件:
您好!
我是否可以知道 TPS25751具有 UL IEC62368-1 /IEC 62680认证?
我在数据表中找不到它。
谢谢!
Jeff
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jeff:
TPS25751通过了 USB-IF 的 PD3.1认证、IEC 认证目前指向该认证。 请在此处参阅有关 IEC62680的更多信息: https://www.usb.org/IEC62680
如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。
此致、
Aya Khedr