This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610EVM:EVM 设置问题

Guru**** 1927770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431854/bq24610evm-evm-setting-issues

器件型号:BQ24610EVM
Thread 中讨论的其他器件:BQ24610

工具与软件:

你(们)好

目前在 J1 19V 输入端、将 J5 BAT 连接到电池 JP5、其也具有"使能"功能

J5 BAT 未连接到电池、则为12.6V 3节电池如果 J5 BAT 连接到11.7V 电池并且未充电、

充电还需要哪些其他设置? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

     由于未使用热敏电阻、因此您需要在 TS 端子和 PGND 之间添加一个10k Ω 电阻器。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian。

    添加10K 后、仍然无法充电。 还有什么其他需要调整的地方吗?

    当前使用的加载程序、它仍然无法正常工作。 请帮助确认需要设置哪一侧?

    当装载机不泵送负载时、电压为12.6V。 一旦加载、它将直接变为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    您能否确认 JP5跳线是否已连接? 图片中未连接。

    您使用的是实际的电池还是电子负载?

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian  

    BQ24610 EVM 可以在 ELOAD CV 模式 TS>10K 至 GND、输出>ADD 22uF 的情况下模拟电池泵送

    但是、当我实际使用电池进行验证时、无法对电池进行充电。

    是否有任何需要调整的地方?

    EVM 设置为12.6V、电池为11V/3Cell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    由于 EVM 可与电子负载配合使用、而不能与电池配合使用、因此这似乎是电池的问题。 您是否尝试过使用不同的电池?

    此致、

    Christian。