This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798 EMI 问题

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433037/bq25798-bq25798-emi-issue

器件型号:BQ25798

工具与软件:

我用 BQ25798输入15V PD 和输出 2S 电池4A ,有 EMI 问题 在90MHz , 330MHz ,有任何方法可以解决。

  1. IC 频率750kHz、SW1、SW2有缓冲器1欧姆+ 2.2n、我需要低于6dB

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    调节缓冲 R 和 C 是一个经验过程。  请查看以下链接中的应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slva255/slva255.pdf。

    您将需要一台具有大于330MHz 带宽的示波器和一个尖端和接地筒示波器探头来测量 SWx 节点开关频率。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     SW 波形  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    CH1的 BW 限制是否已开启?  我没有看到任何振铃。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff

             我扩展了波形并使用了全带宽。 除了 RC、哪一侧还可以进行调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    如果您按照 https://www.ti.com/lit/an/slva255/slva255.pdf 中的步骤操作、则可以优化缓冲器以消除下降沿上的振铃。  这可能是 EVM 的原因。   

    此致、

    Jeff