This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:USB 5V 适配器能否为3芯电池组充电?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434666/bq25798-can-a-usb-5-v-adapter-charge-a-3s-battery-pack

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具与软件:

大家好!

对于我们的嵌入式游戏系统、我们计划使用3节电池组为该系统供电。 我们必须使用 USB 适配器为电池充电、并且我们需要配置充电器以使充电电流达到3A。 因此、我们是在传统 USB 充电器和 USB PD 之间。 我们尚不清楚 BQ25798是否能够从 USB 5V 产生更高的电压(3芯电池组对应于10.8V 或11.1V)。数据表中指出存在升压、大容量直流/直流转换器、但我们需要确保 BQ25798只能在将 USB 适配器作为充电源的情况下处理3芯电池。

提前非常感谢。 N

此致、

Hulu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hulu:

    数据表中的效率图显示了为3节串联电池充电时可从5V 电源获得的电流量、如下所示。 从电源效率的简单平衡=输出/引脚= 12.6V*3A/(VBUS*3A)、即使效率= 100%、VBUS 也需要>12.6V。  我推荐使用 USB PD。  充电器无法直接与 USB-C 通信、因此您需要一个 USB 通信芯片。  我们在中提供了 BQ25798和 TPS25751的参考设计  

    https://www.ti.com/tool/USB-PD-CHG-EVM 01

    橙色迹线。

    此致、

    Jeff