This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:HS 开关始终处于二极管模式?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434282/bq25756e-hs-switch-always-in-diode-mode

器件型号:BQ25756E
Thread 中讨论的其他器件:BQ25756

工具与软件:

您好、TI:

使用 BQ25756时、在降压模式下(从 USB 15V 为8B 电池充电)、Q4和 Q6会进行开关、我预计 Q5会始终导通。 似乎始终处于关闭状态(仅用作二极管)这是否正常?

我知道 CBST2永远不会充电、因为 SW2在 Vbat 是恒定的、但这将导致高损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、S é bastien、

    当 IC 处于降压模式时、Q5应亮起。 如果使用示波器测量 Q5的栅极、您会看到 HIDRV2上有任何电压吗?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、可能是第一次发现了错误的地方、事实上、它总是像它应该的那样、很抱歉、感谢您的确认。