This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:tps54202原理图和布局版本

Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431819/tps54202-tps54202-schematic-and-layout-revision

器件型号:TPS54202

工具与软件:

团队成员、您好!

我制作了基于 tps54202器件的电路板、但我可以让他切换、它完全无法正常工作、我可以要求布局和原理图修订吗?

e2e.ti.com/.../ac250a.pdf

e2e.ti.com/.../ac250a.zip

此致

Emanuele Peruzzi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了问题、

    使能引脚悬空。 尽管数据表显示为使能而使 EN 保持未连接状态、但它简单地不起作用、使用分压器将 EN 连接到 Vin 可使稳压器正确切换

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Emanuele

    感谢您的更新。 很高兴看到问题消失了。

    但 TPS54202应能够在 EN 悬空时启用。 您可以在 EN 引脚上探测并检查电压、查看电压是否大于1.21V。 并检查它是否有可能被电路板上的其他电路拉低? 您还可以更换新设备并查看其是否正常工作。

    您能否共享 PCB 文件而不是光绘文件?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GUI:

    谢谢你的帮助,不幸的是,我没有任何 PCB 文件,我只有.cam,这可以打开 camvu。

    e2e.ti.com/.../ac250a_2D00_cam.zip

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Emanuele

    抱歉、很难识别光绘文件中的组件。 但无论如何、这种现象可能不需要 PCB 布局布线。 如果需要检查、您可以添加布局图像。

    当 EN 悬空时、TPS54202应能够启用。 您使用多少块测试板、所有板上是否都使用了这些测试板?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GUI:

    再次感谢您的支持、我在此附上该板的照片。

    这是与稳压器相关的器件。 黑色的丝绸很难看到它下面的铜。

    这是在两个板上发生的、遗憾的是我只有两个板要测试。 我要求添加一个分压器来上拉 EN 引脚。

    此致

    Emanuele Peruzzi.