This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:具有辅助电阻器配置的 DESAT

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434514/ucc21750-desat-w-auxiliary-resistor-configuration

器件型号:UCC21750

工具与软件:

当使用具有辅助电阻器配置的 DESAT 时、在 VDD 注入额外 OUTH/DESAT 电流的时间点之前或之后放置 RLIM 电阻器是否有任何优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abueno:  

    如果在注入额外电流之前放置 RLIM 电阻器、则额外的电流不会影响 DESAT 检测阈值、因为在没有 DESAT 事件时、它会进入电源开关的漏极/集电极。 如果在注入电流之后放置 RLIM 电阻器、那么当没有 DESAT 事件时、额外的电流也将流经 RLIM、从而在 DESAT 路径中产生额外的压降。

    只要您考虑在第二种情况下 RLIM 上的额外压降、这两种方法都是可以的。  

    希望这对您有所帮助、  

    Vivian