This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:想抑制浪涌电流

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431578/lm74700-q1-would-like-to-suppress-inrush-current

器件型号:LM74700-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户希望控制输入电流。 LM74700-Q1是否可以使用以下电路来控制浪涌电流? 因为我在 LM74700-Q1的数据表中没有看到此电路。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    为了抑制浪涌电流、我们需要一个阻断 FET、但 LM74700-Q1无法驱动该 FET。 请考虑使用 LM7472x/LM748X-Q1系列。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven-San:

    为什么无法在 LM74700-Q1的栅极上使用 RC?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke-san:

    GATE 上的 RC 用于控制浪涌电流。 由于 LM74700-Q1只能驱动正向 FET、因此体二极管始终具有一条路径、并且不能限制浪涌电流。 因此、GATE 上的 RC 不起作用

    此致、

    Shiven Dhir