This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:有关 SLUA702的问题

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433912/ucc2897a-questions-about-slua702

器件型号:UCC2897A

工具与软件:

你(们)好

我将使用 UCC2897A 设计有源钳位正向。

所以我找到了一些参考资料并找到了 slua702。 当我研究时、我有一些问题。

首先、第3页。 您如何推导传递函数 H? 根据这个方框图、我只能推导出其他表达式。

我想知道你是如何估计 H (s)的。

第二、 Ra、Ca 是什么意思?

我无法找到它们的含义。 即使是原理图和简单的图。

第三、我认为 GCO 的分子应具有匝数比"n"。

 我尝试了三次来推导这个表达式、得到了同样的结果。

感谢您的阅读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关本文的问题、请与作者联系。

    我们建议您使用以下公式进行环路补偿设计。

    www.ti.com/.../slua535

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经阅读了这份报告。 但我无法得到正确的答案。 它提供了一种 ACFC 设计方法、而不是小信号模型和传递函数设计方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该文章介绍了如何使环路补偿相补角增益裕度传递函数等 我们支持以这种方式进行设计。 但是、如果您想进行小信号分析、请直接与文章作者交谈、以获得他们的帮助。