This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62293:MSL 差异

Guru**** 2811485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431159/tps62293-msl-discrepancy

器件型号:TPS62293

工具与软件:

尊敬的专家:

我们的客户询问以下有关 MSL 差异的问题。
TI.com 上显示的所有站点的 MSL 均为级别1、但我们收到了 两个不同的 MSL。
您何时进行了此更改?
对于工厂管理、我们只能接受一个 MSL。
否则,我们的 IQC 和 SMT 家伙无法识别传入材料是否已正确包装。 之后他们也不知道如何存储。
请确保从现在开始仅配送 TPS62293DRVR 的 MSL 1材料。



此致、

Josel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josel:

    您能否请求客户在两个卷带标签上不同 MSL 级别的位置发送它们的照片?

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:





    此致、

    Josel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josel:

    谢谢。 我将在内部检查并返回给您。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josel:

    我们的团队调查了这一差异。 MSL2等级只是在新装配现场的一个初始生产批次中、标签上的人为错误。 材料实际上能够承受 MSL1。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    因此、只有这个卷带或 D/C 2305装有 MSL 2?
    因为我们不希望看到 MSL 的混合出现多次。
    如果只是这一次、我会要求我们的工厂以一个特殊的箱子来接受这批货物。

    物料

    批号#

    STC

    AssyLTC

    DCode

    STC 数量

    LTC 数量

    密封日期

    发货日期

    订购#

    输送

    客户

    售给方

    收货地址

    TPS62293DRVR

    34055CD3.

    0419042ZGC

    32A1ZZ8

    2305+5

    3000

    3000

    2023年3月24日

    2024年9月19日

    1025166961

    629451040.

    1008797

    181173.

    181171.

    TPS62293DRVR

    34054CD3.

    1462619ZGC

    32A1ZY8

    2305+5

    3000

    3000

    2023年8月11日

    2024年9月19日

    1025166961

    629451040.

    1008797

    181173.

    181171.

    TPS62293DRVR

    3038773UT2

    5250013ZDK

    32PFYEJ

    2308+5.

    3000

    3000

    2023年3月4日

    2024年9月19日

    1025166961

    629451040.

    1008797

    181173.

    181171.

     
    此致、

    Josel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josel:

    某些初始生产日期代码可能具有 MSL2标签、即使材料支持 MSL1。 客户可以根据 MSL1工作条件使用该器件的所有材料。

    此致、

    Varun