This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:降压转换器热管理

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430179/tps54302-buck-converter-thermal-management

器件型号:TPS54302

工具与软件:

大家好、我正在设计一个需要为板载 VCO 时钟将15V 转换为1.8V 的电路。  当前计划是使用 TPS54302DDCR 将电路板电源电压从15V 转换为2.0V (电流消耗约为100V -200mA) 、然后在4层 PCB 上使用 LVO 修整并稳定在1.8V。

我是一名降压转换器新手、因此我很难验证器件预计会达到的高温。 为了实现低电流消耗、器件是否需要加热。 我实施了一个由 webench 电源设计人员生成的原理图(15V -2>V ~250mA)。 此外、我还想了解电容器 CFF=56pF 的封装尺寸是否要求这么小、查看了一些参考的测试板/设计说明、使用尽可能大的迹线、但小电容将该电路部分的布线限制在约8-10mil。  

Cff
GRM0335C1E560JA01D
10.01电容= 56 pF
总降额电容= 56 pF
VDC = 25V
ESR = 0 Ω
封装= 0201
2.08.


非常感谢您在热设计方面提出任何其他建议/问题。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的同事 Bella 将尽快与您联系。 感谢您的耐心。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brian

    WEBENCH 工具可以对效率和热性能进行仿真:如下所示,温升>18V-2V 下,0.2A 很小(约4.5℃ )。 无需担心热性能。

    CFF 的走线不会输送功率、无需宽且封装较小、有助于减小系统解决方案尺寸并简化布局。  正常选择不需要是0,201,0402 /0603。

    我们在 TPS54302数据表的第10节"布局"中提供了一些布局指南。 您也可以在完成原理图和布局设计后要求我们进行审阅。  

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    非常感谢您的响应、  我在初始设计尝试中附上了顶层的剩余空间(红色)为 GND 多边形覆铜。

    我有一条40mil 的布线将电源输入、SW 和+2V 线路为20mil、FB 为6mil。

    该电路板采用4层设计、有助于在其他位置实现50欧姆放大器的阻抗匹配。 我可以打开一些顶部多边形覆铜和底部(第4层)来尝试实现 SW 平面、并在对性能至关重要时与数据表中引用的图相匹配。

    我问的最后一个问题是、是否存在稳定所需的最低负载、2.0V 输出连接到 LDO、驱动一个小时钟、因此电流消耗可能仅在数十 mA 范围内

    再次感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    您可以参考 EVM 的原理图、并替换数据表(或 WEBENCH)中的表8-2所示的推荐元件。  

    为了降低寄生阻抗、使0.1uF Cin 尽可能靠近 IC Vin 和 GND 非常重要。 请使用宽而短的电线连接 SW 和电感器。 将 RFB 放置在靠近 FB 引脚的位置。

     没有稳定所需的最低负载。 TPS54302进入 PFM 模式(降低频率)来实现较高的轻负载效率。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关布局、请参阅 数据表中的第10节"布局"

    谢谢