This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:双向电流

Guru**** 1825110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502H-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433908/lm7480-q1-bi-directional-current

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74502H-Q1

工具与软件:

您好!

我想使用 LM74801为多路复用器2节电池供电、但也允许它从我的负载(电机)传导反向电流。  

DS 指出、  如果 C 引脚保持断开状态、LM74801允许双向电流、但在这种情况下、连接到理想二极管的 FET 将如何在正常导通期间导通?

我认为 FET 需要感测 A 引脚和 C 引脚之间的电压、一旦体二极管导通并且内部比较器测量压降、驱动器就会将 FET 导通。 如果没有连接 C、这将如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    LM74801-Q1使用开/关方案来驱动 FET、这意味着 FET 始终得到完全增强、无需检测 A 和 C 引脚电压。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    谢谢你。 同时、我发现  LM74502H-Q1似乎更适合我的需求。 双向电流,更小,更便宜:)