This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM86838:SW 引脚是否需要相互连接(TPSM86838和 TPSM86638)?

Guru**** 2642145 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM86638, TPSM86838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433607/tpsm86838-do-the-sw-pins-need-to-be-connected-to-each-other-tpsm86838-and-tpsm86638

器件型号:TPSM86838
主题中讨论的其他器件:TPSM86638

工具与软件:

数据表说明了两个 SW 引脚:  

开关节点。 请勿在此引脚上放置任何外部元件或连接到任何信号。 必须将此引脚上的覆铜量保持在最小、以防止出现噪声和 EMI 问题。

在评估模块的数据表和数据表的稍后部分、显示的两个 SW 引脚相互连接、但没有其他内容:

这些引脚是否必须相互连接? 它会产生影响吗? 这个答案是否会转化为 TPSM86638? 这两个器件之间是否引脚兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac

    两个 SW 引脚在内部电路中连接在一起、还建议在 PCB 上将2个 SW 引脚连接在一起、因为这有助于降低布线和引脚上的寄生阻抗、并且有助于实现更好的效率和热性能。  

    SW 铜平面是一个高 dv/dt 节点、并且是会使 EMI 性能更差的天线、因此、我们建议减小 SW 平面的尺寸。  

    建议使用宽且短的 SW 走线。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 总之、除了 EMI、效率和热性能之外、该器件在这两个 SW 引脚未连接的情况下是否可以正常运行? 此外、对于 TPSM86838和 TPSM86638、这个答案是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac

    是的、它应该能够在未连接的情况下正常运行、 TPSM86838和 TPSM86638也是如此。

    谢谢、此致。