请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65105 工具与软件:
您好、先生、
我的客户使用 TPS65105、目前正在测试50个 TFT、首次加电时将正常显示2个 TFT、但随后关闭再再次打开、
液晶屏将显示异常的白屏。
此时、客户测量到 AVDD 电压(10.4V)将下降。
e2e.ti.com/.../20240925_5F006496307DD552_-LCD_CB7A61300A4E4C308A300D4E6F82_-_E26C625F_-20240917.pdf
但我在这里测试的2个测量结果是正常的。 (我们使用 AX5510进行测试)。
打开/关闭电源超过10次后、客户未报告任何现象。
我的 LCD 面板的电气特性如下:
请帮助检查客户的 TPS65105原理图设计是否有任何问题?
IADD 电流输出不足可能会导致电压下降?
e2e.ti.com/.../LCD_6854BA8FDE56EF8D0030_AVDD_0030_20241023.pdf