This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61235P:IC 的不稳定运行

Guru**** 2519030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61235P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433862/tps61235p-unstable-operation-of-the-ic

器件型号:TPS61235P

工具与软件:

大家好、

我正在尝试构建18650锂离子电池供电的 LED 照明系统、LED 用作电路板消耗1.3A 电流。 我使用 TPS61235P 来提升输入电平、并在5.1V 固定电源上进行计算。

我的电路中使用晶体管低侧开关拓扑、全部由升压转换器供电。 IC 的输出电压电平为5.2V、而在连接负载后、它会降低至5.143V 左右。 它在3.3V 至4.2V 的电池电压下正常工作、但当它放电至3.2V 时、它可能会进入预充电阶段、因为随后 LED 会在很长的关闭时间内闪烁。 我认为 IC 内部的感应拓扑会由于 IC 的异常运行而受到影响。 我试图从电路板外部提供5.1V 电压、并使用升压转换器仅为 MCU 供电、因此开关 FET、它按预期工作。  而不会出现任何问题。 我将 CC 引脚短接到 AGND、但事实并非如此。

整体功耗、只要负载电流运行异常就立即增加。

然后我检查了设计;

目的是获得3A 输出电流  

这是顶层、反馈引脚短接到输出端(5.1V)

这就是我所犯的错误、因为反馈线短接到输出 Polygon。  

这是否就是使用5.2V 输出而不是5.1V 固定输出的原因? 谢谢。

此致、

Kaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaan:

    那么、我假设您的问题是、为什么在未连接负载时输出电压为5.2V?  

    当负载未连接时、此器件在 PFM 模式下运行、所以典型的目标输出电压为5.2V、正如您在数据表中看到的那样。

    连接负载后、如果负载电流不超过3A、器件将以 PWM 模式运行、输出电压会降低至5.1V。

    希望这可以回答您的问题。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nathan、

    感谢您的回答。 是否不足以将器件切换至7mA 模式、是否始终连接 PWM 负载?

    当电池电压降至3.3V - 3.2V 且所需电流约为1A 时、输出会将其电压降至接近输入电平300 - 400mV 的水平。 当输出电流降至300mA 时、器件电压可降至2.9V 以下、其余情况相同。

    增大负载电流会导致器件进入预充电(假设)模式、即使在3.7V 至4V 的较高电压下也是如此

    在本例中、我只能使用电池、直到3.4V 放电为止。 这是 TPS61235P 的性能吗?

    此致、

    Kaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaan:

    是的、7mA 太小而无法进入 PWM 模式。

    那么您的意思是当电池电压~3.3V 且负载电流~1A 时、输出电压远低于5.1V 吗?

     这不应该是 TPS61235P 的预期行为、您能否在这种情况下仔细检查 TPS61235P 的 VIN 引脚电压? 我不确定电池和 TPS1235P 的 VIN 之间是否存在较大的压降。

    或者如果您能与我们分享 VIN、SW、VOUT 等的任何示波器屏幕截图进行分析也会很有帮助。

    此致、

    Nathan